11.02.2018 10:22 | |
Beigetreten: 14.11.2016 Letzter Bes: 05.03.2024 Beiträge: 218 Bewertung: (2) |
Hallo Forum, ich treffe nun auf ein altes Problem in neuem Gewand: Diesmal ohne FU und somit ohne externe Regler-Logik soll ein ähnlicher Wickler aufgebaut werden: An einem Stillstandsmotor hängt ein Drehmomentsteller --gelöschter Link-- mit 0-10V Eingang. Der Tänzerlagesensor aus der vorherigen Lösung (ebenfalls 0-10V) stellt die Lageinformationen bereit. Eigentlich würde ich jetzt auf die Logo zurückfallen aber wenn diese, wie ich befürchte, nicht schnell genug reagiert, muss ich mich wieder auf die Suche nach einem externen Regler machen. Nur mal so als Idee: Kann ich dafür einen PID-Temperarturregler missbrauchen und die Lageinformation als vermeintliches Temperatursignal einspeisen? Danke & Gruß EDIT: Der Controller hier sollte mit allem klarkommen: https://de.rs-online.com/web/p/pid-temperaturregler/1214228/ oder gibt es eine bessere Empfehlung? ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhang7206730-4-221042-01.pdf (61 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: lichtaus am: 11.02.2018 12:53:42Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.02.2018 08:21:12Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.02.2018 08:24:19Link gelöscht und PDF angehängt. |
|
Folgen Sie uns auf