04.02.2012 22:20 | |
Beiträge: 66 Bewertung: (0) |
Ich glaube Problem hat sich von selber gelöst, es braucht keine Verknüpfung, der Wert wird direkt angezeigt. |
04.02.2012 23:09 | |
Beiträge: 66 Bewertung: (0) |
Mist zu früh gefreut ... geht auch nicht ... na ich stell morgen mal das Programm ein. Gute Nacht! |
05.02.2012 17:29 | |
Beiträge: 66 Bewertung: (0) |
So ich habe nun wie empfohlen langeversucht ... das Ergebnis ist Dank Eurer Hilfe folgendes: I1 Startet die Messung I5Durchflussmengenmesser I3 Resetknopf I4 bestätigen, das Meßzylinder leer I2 Setzt zeitabhängige Wartung zurück Meldetext B002 soll den aktuellen Stand während der Messung und den umgerechneten realwert in ml anzeigen, ansonsten wird im Display jeweils angezeigt was zu tun ist, bzw. wenn die Anlage wieder auf Ausgang (kein text), dannerneut I1 usw. usf. Habe die Zählwerte mal runtergenommen, dass man nicht so lange klickern muss ;) Dateianhangdurchfluss versuch V3 Marco.002.lsc.zip (94 Downloads) |
05.02.2012 21:08 | |
Beiträge: 66 Bewertung: (0) |
PS: Jemand eine Lösung, wie ich einen anderen Startbildschirm bekomme? D.h. ich schalte die Logo ein und auf dem Display erscheint z.B. der aktuelle Softwarestand V0.6.1 und "Für Messvorgang Starttaste drücken" ... müsste ja zu machen sein, indem ich I1 eine Funktion zuorde wenn kein Signal kommt, oder? Ungefähr so wie in meinem neuen Versuch? Dateianhangdurchfluss versuch V3 Marco.003.lsc.zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Niko-MAT am: 05.02.2012 21:22 |
|
Folgen Sie uns auf