26.04.2013 19:57 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hi, das sieht ja schon mal gut aus. Danke! Bekommt man das auch auf den Analog-Merker? Oder muss da noch was zwischengeschaltet werden? |
26.04.2013 20:02 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Klar, habs gerade getestet! Mußt den dann im Monitor aber mit zwei Kommastellen anzeigen lasse! |
26.04.2013 20:53 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo aquaa, hallo motmonti, also wie man Betriebszeiten ermittelt, deren Werte man weiterverarbeiten kann, ist in verschiedenen Beiträgen angegeben...SUCHE(n) hilft da sehr... Wenn man diese Daten aus der LoGO!-auslesen will, sollte man sich zunächst darüber klar werden, ob und wie diese Daten am LOGO!-Display dargestellt werden sollen oder müssen. Für eine Datenübertragung ist es am besten, keine Vatenvorverarbeitung als LOGO!-Schaltung zu erstellen, sondern nur ein Zeitäquivalent in einer geeigneten Einheit und dann alle Berechnungen am PC durchzuführen. Ob dabei eine Auflösung in Sekunden als Betriebszeit erforderlich ist und welchemaximale Betriebszeitauftreten wird muss ebenfalls berücksichtigt weren und ggf. entsprechende Kompromisse auf Basis der Möglichkeiten der LOGO! eingegangen werden.... Wie man dann Zählerwerte in Analogmerker zum Loggen überträgt habe ich dir aquaa bereits in einer deiner anderen nachfragen beantwortet. MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.04.2013 10:26 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich bin davon ausgegangen, das die Zeit dann dezimal angezeigt werden soll und habe daher die Sekunden in 1/100 Minuten umgerechnet! Im aktuellen Beispiel werden jetzt mm,ss dargestellt! DateianhangBh mit Zählern.zip (84 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
28.04.2013 19:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Soll nach dem zweiten Zyklus resetet werden, oder bei jedem Neustart? |
28.04.2013 20:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hatte es jetzt schon mit dem zweiten Ende erstellt! Setze einfach den Zähler auf 1 und es sollte funzen!
DateianhangBh mit Zählern 2.zip (78 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf