05.07.2013 12:33 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 25.02.2021 Beiträge: 4291 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal ein Beispiel dazu! Über den Eingang wird ein Zähler hochgetaktet. Der Zählerwert wird in der Arithmetik mit 100 multipliziert. Im anschließenden Analogverstärker wird der Wert dann scaliert. Hier mit einem Gain 0,05. Diesen Wert mußt du so anpassen das am Ende aus deinem Messbereich ein Wert zwischen 0 und 1000 für Minimum bis Maximum wird. Das Modul macht daraus dann 0-20mA. Für 4-20mA benötigst du 200 - 1000. Du kannst aber auch schon in der Arithmetik dafür sorgen, das Werte zwischen 0 (200) - 1000 herauskommen. Es gibt hier im Forum aber auch schon genug Beispiele für die Analogwertscalierung und Ausgabe. DateianhangAnalogausgabe.zip (72 Downloads) |
Folgen Sie uns auf