04.08.2019 15:51 | |
Beigetreten: 21.06.2015 Letzter Bes: 15.08.2019 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Liebe Logo Gemeinde, ich möchte am AM2 Modul einen Drucksensor betreiben. Ich habe den Angeschlossen, bekomme Werte...halt falsche Der Sensor hat: 4 -20 mA 0- 6 bar Ich bekomme die Skalierung mit Analogverstärkern, Gain, Offset nicht hin. Wer kann mir helfen dass der Druck mit 1 bis 2 Nachkommastellen angezeigt wird? Albert ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/05/2019 06:52:02Neue Überschrift nach Splitten |
|
04.08.2019 16:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.01.2021 Beiträge: 20943 Bewertung:
|
Hallo Albert66, siehe Anhang. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.08.2019 18:09 | |
Beigetreten: 21.06.2015 Letzter Bes: 15.08.2019 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Vielen Dank! Die Einstellung hatte ich bereits versucht. Ich vermute mein Sensor spinnt dann. |
04.08.2019 21:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 21.01.2021 Beiträge: 20943 Bewertung:
|
Ist denn die Spannungsversorgung des Sensors die gleiche wie vom AM2 Modul? |
04.08.2019 22:20 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 21.01.2021 Beiträge: 2161 Bewertung:
|
Datenblatt siehe Link Wenn ein 4-poliger Stecker dran ist, sollte Pin 2 an L+ (DC24V) und Pin 4 auf I1 vom Logo-Modul AM2, M1 vom Logo-Modul AM2 geht noch auf M (OV oder Masse) M.f.G. Scorp P.S. Da gibt es ein schönes Beispiel im Logo-Gerätehandbuch, wie man einen 2-Leiter-Stromsensor anschließt, man muss nur reinschauen. Zuviel Ausprobieren könnte auch den vorzeitigen Defekt des Sensors und/oder des Logo-Analogeinganges bewirken. Steckerbelegung siehe Korrektur von ixo65, hatte leider den falschen Buchstaben erwischt. |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 08/04/2019 22:22:05Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 08/04/2019 22:23:34Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 08/05/2019 06:27:40 |
|
04.08.2019 22:23 | |
Beigetreten: 21.06.2015 Letzter Bes: 15.08.2019 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ich hab den schon länger, über Händler gekauft, kann bei Gems den aktuellen link auch nicht finden. Hab aber das Datenblatt angehängt, hoffe das hilft weiter Dateianhang3300-Series_eng_tds(1).pdf (15 Downloads) |
Folgen Sie uns auf