29.10.2019 22:29 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 25.02.2021 Beiträge: 44 Bewertung:
|
Hallo, das Thema ist zwar schon älter aber ich habe ein Problem mit der Logo und der SD Karte. Ich möchte den Datalog auf der SD Karte verwenden um zu sehen, was wann wie passiert ist über mehrere Tage. Temperaturkurven usw... Daher nicht intern sondern über die SD Karte. Verwendung: Logo8 ohne Display 24V Version Ablauf: 1. SD Karte in Win 10 mit FAT32 formatiert Standard Clustergröße - vollständig formatiert. 2. SD Karte ausgeworfen, Logo stromlos und SD Karte eingelegt. Strom Logo an. 3. Nach Stunden hätte also ein Log file auf der SD Karte sein müssen 4. Logo stromlos 5. SD Karte entnommen und siehe da, es ist nur diese Datei auf der Karte:
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 10/30/2019 06:49:55Neue Überschrift nach Splitten |
|
30.10.2019 03:27 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.02.2021 Beiträge: 21490 Bewertung:
|
Schu dir auch diese Themen an: |
Folgen Sie uns auf