16.04.2021 15:17 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 11.03.2024 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo, versuche auch auf temp Variant zuzugreifen. Leider bekomme es auch nicht hin. Was muss man den machen um diesen tempVariant zu Typisieren? Zu einen FB übergebe ich ein Array an IO Variant. Diesen Array als IO Variant schiebe ich mit MOVE_BLK_VARIANT (wie normaler Schieberegister). Muss aber noch den ersten Array Index löschen. Wollte die Initialwerte von diesen Array auslesen mit READ_DBL und dann den ersten Array Index zu den gleichen IO Array mit MOVE_BLK_VARIANT kopieren. Dann wäre der erster Index ja auch Initialisieret. Für diesen READ_DBL brauche aber Zwischenspeicher der genau wie Array aufgebaut ist. Will das die Array Größe egal ist und will keinen zusätzlichen Variant Input verwenden. Arbeite erster mal mit Variant. Für eine Unterstützung vielen Dank voraus. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Rafael_S am: 04/16/2021 15:26:45Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/19/2021 07:51:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf