28.03.2014 12:09 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Es gibt nur diesen Weg. Diese Bits sind schon richtig. Du musst im Maschinendatum MD10350 die Anzahl der belegten Eingangsbytes angeben. Bei 840D sl kannst du auch die Eingänge über die Verschaltungen im Bereich Inbetriebnahme auch selbst zuordnen. Die Eingänge 5-8 sind nicht auf die PLC durchgeschaltet sondern nur in der NC verfügbar ($A_IN[5..]) |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
28.03.2014 12:23 | |
Beiträge: 391 Bewertung: (50)
|
Von welcher Hardware reden wir NCU 7x0.2 oder NCU 7x0.3 ? |
28.03.2014 12:26 | |
Beigetreten: 18.07.2012 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
NCU 710.2 SINUMERIK_840D_sl_-_710-6A2C Systemsoftware_NCU_V02.07_+_SP_03_+_HF_10 |
28.03.2014 12:59 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Leo4711, vielleicht sind die Signale ja gesperrt? In der Nahtstelle die Bits im DB10 Byte 0 auf #0 setzen. s. Belegung der Nahtstelle in den Listen Im Handbuch: Inbetriebnahmehandbuch, 09/2011, 6FC5397-2AP40-2AA0 |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
28.03.2014 13:01 | |
Beiträge: 391 Bewertung: (50)
|
Klemme 5 von X122 auf Masse gelegt ? |
28.03.2014 13:23 | |
Beigetreten: 09.06.2006 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 165 Bewertung: (19) |
Hallo Leo4711, im Funktionshandbuch Erweiterungsfunktionen, 09/2011, 6FC5397-1BP40-2AA0 siehst du in Kap. 1.2.2 wie die Ein- und Ausgänge der NCK und PLC gekoppelt sind. Hast Du mal im Bereich Inbetriebnahme nachgeschaut ob die Signale an den Klemmen X122/X132 anliegen? |
--- Kaum macht man's richtig, schon geht's --- |
|
28.03.2014 13:28 | |
Beigetreten: 18.07.2012 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 29 Bewertung: (1) |
ich werde am montag noch mall probieren. Danke fürs Rat! |
Folgen Sie uns auf