Industry Online Support
Technical Forum
26.05.2010 09:52 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo zusammen, hier ein kleiner Tipp, um via Sm@rtClient- Anzeige auf direkt auf einem PC arbeiten zu können. Sm@rtAccess bietet die Möglichkeitdes Fernzugriffs für SIMATIC Panels. Mit Hilfe von Sm@rtAccesskönnt ihrauch SIMATIC Panels in die Automatisierungsanlagen eingliedern, ohne dabei viel umbauen zu müssen.Durch VNC (-Server) auf dem jeweiligen Rechner funktioniertdies sehr leicht und kann kostengünstig realisiert werden. Welche SIMATIC Bediengeräte können verwendet werden? Hier ein FAQ, der aufzeigt bei welchen Panels Sm@rtAccessverfügbar ist: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/40227286 Was wird benötigt: -ein Panel mit Option (+Lizenz) für Sm@rtAccess -einen Rechner, auf dem VNC Server istalliert ist --> diese müssen via Ethernet verbunden werden Hier noch eine Hilfe zur Konfiguration & "Lizenzkunde": http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19865167 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13336639 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27005215 Was muss ich auf dem Panel projektieren und konfigurieren? -Ethernet-Einstellungen am Panel treffen -in einem Bild eine Sm@rtClient- Anzeige projektieren -bei Sm@rtClient- Anzeige die IP-Adresse des Rechners eintragen (vergebenes Passwort nicht vergessen!!) -unter Geräteeinstellungen den Sm@rtServer starten Was muss ich auf demRechner projektieren und konfigurieren? -VNC Server installieren (gibts als Download kostenlos im Netz) (Passwort-Authentifizierung aktivieren falls erwünscht) Wenn nun die Runtime am Panel gestartet wird und alle Einstellungen korrekt getroffen wurden, kann man vom Panel direkt den Rechner fernsteuern. Dieses Prinzip geht natürlich auch genau umgekehrt auch mit Hilfe von VNC (Für die, welche die Sm@rtClient- Anzeige von WinCC flexible nicht nutzen möchten.). Ein weiterer Tipp betrifft das Bedienen und Beobachten via Handy. Wenn man auf dem jeweiligen Handy ein App von VNC (oder ähliches) installiert, die IP Adresse des Handy bestimmt und einen WLAN Access Point hat, kann auch vom Handy aus auf das Panel zugegriffen werden. Ich hoffe, dass es ein paar Usern hier im Forum hilft bzw. dass es genau das ist, was sie für das Thema Fernwarten suchen. PS: Hier noch der Link zum Getting Started für die Optionen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18657078 Grüße Manfred |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |