10.12.2010 15:15 | |
Beiträge: 37 Bewertung: (4) |
Beschreibung / Problematik: Eine Standard-Bedienmeldung hat keine BATCH-Zuordnung, trotz korrekter Projektierung an den FBs. Wird eine Meldung (Alarm, Warnung ...) in WInCC quittiert, dann wird auch eine Quittierbedienmeldung erzeugt. Bei der Standardeinstellung in WinCC kann diese Bedienmeldung in der Bedienleiste gesehen werden. Entgegen anderen Bedienmeldungen (z.B. Ventil auf/zu) wird bei der Quittierbedienmeldung die BATCH-Kennung aber nicht hinzugefügt, weshalb diese Bedienmeldung von BATCH auch nicht in den Batchreport übernommen wird. Um die Quittierbedienmeldung auch in den Batchreport zu übernehmen sind folgende Änderungen an den Standardeinstellungen vorzunehmen (siehe Dateianhang). DateianhangQuittierbedienmeldungen_Advanced_Batch_Report.pdf (125 Downloads) |
Folgen Sie uns auf