31.10.2014 11:57 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 202 Bewertung: (32)
|
Hallo Nachbar, um den Wochentag auszulesen must du im HMI-Projekt eine Variable mit "VB987" angeben. Klappt auch wenn du in LSC V8 in der Datentabelle VB987 eingibts, siehe Screenshot. Wenn du im HMI-Projekt einen Rahmen um den jeweiligen Wochentag haben willst, müsstest du im WinCC-Projekt den Wert für den Wochentag irgendwie auswerten und z.B. mit einer Animation abhängig machen, so dass der Rahmen an dem Tag dort auftaucht an dem andern Tag dort. Ist aber eher eine Sache dann von WinCC-Programmierung. In dem FAQ LOGO!-HMI ist ja ein Beispiel, wie man wertabhängige Animationen im HMI erstellen kann. Vielleicht hilft das ja weiter. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56348902 Viel Glück und Gruß, KM_AS |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
03.11.2014 09:25 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
....aber nicht so genau, daß man es einfach umsetzen kann. Denke Motmonti mußte das auch ausprobieren. |
Folgen Sie uns auf