26.04.2012 10:07 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Schau dir doch mal den Block "Mittelwert" an. Oder schau mal die Beiträge zum Thema Mittelwertbildung durch. Und zum Thema schwankende analoge Werte gibt es schon viele Hinweise/Lösungen. Auch Betel hat mehrere Lösungsvorschläge zum Problem vorgestellt. Man kann aber auch mit einer Einschaltverzögerung den analogen Wert zum Schalten nutzen. |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 26.04.2012 10:08Link ergänzt |
|
26.04.2012 17:36 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, zum einen sind mit ähnlicher Fehlerbeschreibung bereits Beiträge im Forum vorhanden, z. B. unter: LOGO! 12/24RC Analogeingang funktioniert nicht einwandfrei andererseits sollte klar sein, dass vor der Diskussion zur Aufgabenstellung zunächst die Messaufgabe korrekt gelöst werden muss - und zwar vor ORT durch entsprechende Analyse und Auffindung der Ursache. Natürlich spielen Angaben zur Pumpenart (bezüglich Störungen)etc. eine Rolle bei der Fehlersuche.Dazu Fragen/Anregungen zur Fehlersuche: - Kontrolle der Kabel, Anschlüsse, Schirm etc. - Messung per Messgerät einwandfrei? (Indiz: Angabe 5,45 V doch bei 50 % Rechenwert?) - WO wurde gemessen? An der Pumpe, am Kabelende bei verlegten/unverlegtem Kabel (Störquellen), MIT oder OHNE angeschlossener LOGO! (LOGO! mit und ohne Spannungsversorgung)? - LOGO!-Eingang mal gewechselt? - Logo!-Schaltung (Skalierung) hier einstellen MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.04.2012 17:43 |
|
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Na toll war der Betel schneller |
26.04.2012 18:09 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Hat er eine 230V Logo, wäre das Problem gefunden. Denn diese hat keine analogen Eingänge. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.04.2012 18:15 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, nur auch diese Angabe zum LOGO!-Typ hat unser Fragesteller nicht gemacht. Daher frage ich mich andererseits woher Diablo diese Info hat? Herausgelesen? Dies mal warst du Diablo schneller - doch bitte nicht mehr weiter raten, sondern mal abwarten bis Leiki sich mal wieder meldet - und alles/vieles aufklärt. Denn Auch zur Art der Pumpe hat er nichts gesagt - wobei eine 230 VAC-Pumpe normalerweise auch kein 0..10V Ausgangssignal liefert!? MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 26.04.2012 18:19Ergänzt... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
26.04.2012 18:50 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Ich kenne Umwälzpumpen die einen 0..10V Eingang haben und so in der Drehzahl bzw. Leistung geregelt werden können. Naja, warten wir mal ab. |
26.04.2012 20:40 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Diablo, warum dieser Schluss ist mir durchaus klar- also warten wir mal ab... Hallo Nachbar, in der Anfrage ist nichts von einem 0..10V Eingang der Pumpe zu lesen - die Pumpe soll einen Analogausgang haben (was nun deutlich seltener der Fall ist) und damit soll der Kessel (wie auch immer) angesteuert werden- also warten wir mal ab... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.04.2012 21:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Leiki, du solltest nicht einfach Verbindungen herstellen OHNE zu wissen was du tust! Da du "Masse" einer 230 VAC Pumpe (= N-Leiter) mit der LOGO- verbunden hattest, wirst du dir die LOGO! ggf. ruiniert haben (was die anliegenden Spannungen an unbelegten LOGO!-Eingängen durchaus erklären könnte). Auch das Zusammenschalten (Parallelschalten) von Pumpe (0..10V Eingänge) und LOGO! kann bereits unzulässig sein - das sollte mal im HB deiner bestehenden Steuerung nachgelesen werden (d. h. durch den zusätzlichen Anschluss der LOGO! wird dem Reglerausgang zu viel Strom entzogen. Die Folge ist eine reduzierte Signalspannung, die bis zum Signalzusammenbruch führen kann). MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 27.04.2012 21:18Danke 190B - du warst etwas schneller, aber die Aussagen/Feststellungen sind entsprechend.... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.04.2012 22:00 | |
Beigetreten: 10.03.2011 Letzter Bes: 16.01.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Mit testweise meine ich, dass ich diese Verbindung - Minus des reglers mit Minus Logo - probiert habe. Da das keinen Erfolg hatte, habe ich die Verbindung wieder entfernt. Ich habe mal im Anhang das Logo-Programm eingestellt. leiki
DateianhangHeizungsreglerV3.lsc.zip (77 Downloads) |
28.04.2012 09:04 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Allerseits, seht euch mal folgenden Beitrag an... LOGO! 12/24RC Analogeingang funktioniert nicht einwandfrei ein Beitrag mit ähnlicher Fehlerbeschreibung doch ganz anderen Verlauf OHNE Prämienaktion und leider, leider OHNE (in Aussicht gestellter) Rückmeldung des anfragenden Members, dessen Erfahrungen mit Superbrudis Empfehlungen auch hier ggf. helfen könnten... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
28.04.2012 10:27 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Schau hier |
Folgen Sie uns auf