27.04.2012 21:17 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Leiki, du solltest nicht einfach Verbindungen herstellen OHNE zu wissen was du tust! Da du "Masse" einer 230 VAC Pumpe (= N-Leiter) mit der LOGO- verbunden hattest, wirst du dir die LOGO! ggf. ruiniert haben (was die anliegenden Spannungen an unbelegten LOGO!-Eingängen durchaus erklären könnte). Auch das Zusammenschalten (Parallelschalten) von Pumpe (0..10V Eingänge) und LOGO! kann bereits unzulässig sein - das sollte mal im HB deiner bestehenden Steuerung nachgelesen werden (d. h. durch den zusätzlichen Anschluss der LOGO! wird dem Reglerausgang zu viel Strom entzogen. Die Folge ist eine reduzierte Signalspannung, die bis zum Signalzusammenbruch führen kann). MfG Betel |
Zuletzt bearbeitet von: Betel am: 27.04.2012 21:18Danke 190B - du warst etwas schneller, aber die Aussagen/Feststellungen sind entsprechend.... ==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
27.04.2012 22:00 | |
Beigetreten: 10.03.2011 Letzter Bes: 16.01.2024 Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Mit testweise meine ich, dass ich diese Verbindung - Minus des reglers mit Minus Logo - probiert habe. Da das keinen Erfolg hatte, habe ich die Verbindung wieder entfernt. Ich habe mal im Anhang das Logo-Programm eingestellt. leiki
DateianhangHeizungsreglerV3.lsc.zip (77 Downloads) |