12.05.2012 22:20 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ich denke mal, er meint einfach nur, daß wenn die Wärmepumpe abgeschaltet wird, daß sie nicht sofort wieder eingeschaltet werden kann. Anhang: Nachdem I1 abgefallen ist, wird für 5 Sek. (einstellbar) das Wiedereinschalten gesperrt. DateianhangEinschaltsperre.zip (45 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 12.05.2012 22:28Versuch macht kluch .... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
12.05.2012 22:33 |
|
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 10.01.2021 Beiträge: 1685 Bewertung:
|
Hallo Allerseits, die erste Antwort auf die Anfrage war doch eindeutig...Alle Interpretationen helfen hier nicht weiter. ![]() Also wartet doch einfach mal Ze´s Antwort/Präzisierung ab...dann läßt sich sicher eine passende Antwort einfach geben.............Ja, Ja, Prämienaktion, ich weiss ja... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
12.05.2012 22:51 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 10.02.2021 Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Ja, es ist etwas unglücklich beschrieben..... Aber dennoch ein 2. Vorschlag von mir Edit: Wenn der Nachlauf aktiv ist, läßt sich der Ausgang noch schalten, daß gefällt mir nicht. Da schau ich mal..... morgen. Edit 2: Anhang mit Version "gefällt mir nicht" und Version "gefällt mir etwas besser" Bei Version "gefällt mir etwas besser" sollte die Nachlaufzeit in B004 nicht größer sein wie in B002 !! Zeit in B004 + gewünschte Sperrzeit = Zeit im B002 .... DateianhangEinschaltsperren.zip (48 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 12.05.2012 23:41Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 12.05.2012 23:28Versuch macht kluch .... |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf