19.12.2011 11:37 | |
Beigetreten: 26.01.2011 Letzter Bes: 11.08.2022 Beiträge: 243 Bewertung: (67) |
Hi, welche Hardware benutzt du denn im Bezug mit der WinAC RTX? Benutzt du eine Microbox oder ...? Hast du dir schon die neue Version vom OCW installiert? Die neue Version wurde neulich erstreingestellt. (Version 2.3.3Aktualisiert am 13.12.2011) http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/25209116 Ich habe das mal kurz nachgestellt mit der neuen Version und ich konnte nachdem ich ISO on TCP ausgewählt habe auch WinAC RTX auswählen. Es waren alle Steckplätze zur Verfügung (IF1-IF4). Grüße bigfoot |
Zuletzt bearbeitet von: bigfoot am: 19.12.2011 12:50Zuletzt bearbeitet von: bigfoot am: 19.12.2011 12:50 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.12.2011 12:53 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (0) |
Hi bigfoot, sehr hilfreiche Informationen!Die Hardware ist eine Nanobox. Schöne Grüße! |
Folgen Sie uns auf