Industry Online Support
Technical Forum
07.04.2010 09:16 | |
Beiträge: 24 Bewertung: (1) |
Hallo zusammen, ich habe ein ähnliches Problem! Ich verwende eine WinAC auf einem RackPC, eine IM151-3 PN HF und dazwischen ein HUB (ist eine Einsatz von einem Hub überhaupt möglich?). Eine Skizze des Aufbaus habe ich im Anhang beigefügt. Bin etwas verwundert dass es nicht geht, die Zuweißung des Namens und der IP Adresse funktioniert einwandfrei, die IM151 sowie der Controller werden mir als erreichbarer Teilnhemer angezeigt. Als Fehler bekomme ich an der IM 151 "BF" angezeigt. Die PG/PC Schnittstelle habe ich auf TCP/IP gestellt. Die Lösungsvorschläge der vorherigen Antworten habe ich schon versucht, hat nicht funktioniert. Bin für jeden Ratschlag dankbar! Grüße Dateianhang_0407090947_001.pdf (73 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 07.04.2010 11:35gesplittet und umbenannt Zuletzt bearbeitet von: Josch86 am: 07.04.2010 09:22 |
|
Folgen Sie uns auf