Industry Online Support
Technical Forum
04.05.2010 12:39 | |
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 1557 Bewertung: (161)
|
Hallo Hanus, wird das Panel einfach über den Hauptschalter abgeschalten ohne vorher die Runtime zu beenden bzw. die WinAC zu stoppen kann es wie bei jedem handelsüblichen Computer vorkommen das dadurch das Filesystem einen Defekt erleidet. Bei einem Panel kann sich das in der von Dir beschriebenen Art äußern. Ich empfehle Dir zuerst auf die WinAC MP 2008 hochzurüsten, da dieses Verhalten stetig verbessert wird. Unter diesem Beitrag findest Du ein kostenfreies Upgrade auf die WinAC MP 2008: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/31929448 Außerdem empfehle ich Dir auch das Service Pack 2 von WinCC Flexible 2008 zu installieren (wird in kürze freigegeben), da dort ebenfalls in dieser Richtung Optimierungen enthalten sind. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.05.2010 09:17 | |
Beigetreten: 28.05.2008 Letzter Bes: 08.12.2015 Beiträge: 901 Bewertung: (136)
|
Hallo Hanus, wenn du das WinAC MP Upgrade installierst, dann brauchst du keine neue Lizenz. Das Upgrade ist ja kostenlos. Hier noch der Hinweis auf den FAQ, in dem es um Lizenzen geht: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/27005215 Übrigends ist jetzt das WinCC flexible SP2 online. Hier der Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38612895 Grüße Manfred |
Folgen Sie uns auf