Industry Online Support
Technical Forum
14.06.2010 10:32 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, ich habe auch eine Frage zur WinAC RTX 2009. Es geht um einen Profinet Testaufbau. Ein PC/Laptop sollte ein Profinet slave (UNIGATE CL PROFINET Gateway von Deutschmann) steuern. Ich weiß nicht, ob ich ein Kommunikation als Submodul machen muss. Habe ich schon gemacht und ich sehe gar keine verfügbare Schnittstelle in meiner WinLC Eigenschaften. Benötige ich wirklich ein CP1616? Ich bin anfänger und solche Sachen sind irgendwie für mich nicht klar. Danke Frage gesplittet von: WinLC RTX |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 14.06.2010 14:01neue Überschrift nach Splitting |
|
20.06.2010 20:17 | |
Beigetreten: 22.12.2006 Letzter Bes: 25.01.2022 Beiträge: 1742 Bewertung: (306) |
Hallo, In diesem Handbuch: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/38016351 In Kapitel 7.3 werden Sie sehen dass General IE auch geht, aber der Chipset muss stimmen. Intel PRO/1000 GT (PCI) Intel 82541PI Intel PRO/1000 PL (integrated) Intel 82573L Configuration in the hardware configuration of STEP 7 1. Set up a PROFINET IO system in the STEP 7 hardware configuration as described in Chapter "Configuring the Hardware in STEP 7 (Page 45)". 2. Ensure that you add a PROFINET-capable communications processor on the same IF slot as in the Station Configuration Editor. Das einfuegen von modulen in IF1 bis IF4 ist erklaert in 4.4.2 |
Zuletzt bearbeitet von: jklm am: 20.06.2010 20:40Best regards |
|
Folgen Sie uns auf