22.11.2018 10:35 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 19.04.2024 Beiträge: 2688 Bewertung: (434) |
Hallo Gill, Nach der Auslauferklärung von WinAC RTX erwarte ich kein Update, welches die Sicherheit deutlich verbessern wird. Wir werden bei uns im Unternehmen auf die S7-1500S umsteigen. Da dort Windows und das Echtzeitbetriebssystem getrennt arbeiten, ist das Thema Sicherheit dort auch besser handhabbar. Den Umstieg auf TIA planen wir nicht, der ist bereits vollzogen. Aus meiner Sicht bietet die neue Steuerungsgeneration (S7-1200/1500) auch deutlich bessere Security-Eigenschaften, auch die Softwarevariante. Dem Großteil unserer Kunden ist das Thema Security bei den Steuerungen nicht so wichtig, da die Anlagen bisher kaum Verbindung an das Internet haben. Alternativ lässt sich die Anlage nur durch zusätzlich Firewall richtig gut schützen. Ob das ein SCALANCE-S erledigt oder eine andere Lösung verwendet wird, macht keinen großen Unterschied. Schöne Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf