Industry Online Support
Technical Forum
22.12.2010 13:55 | |
Beiträge: 1530 Bewertung: (59)
|
Hallo Peter, ich habe zum einen einen FAQ gefunden, mit dem Thema: Welchen Zusammenhang gibt es bei der SIMATIC NET PC-Software zwischen den Versionsbezeichnungen? Vielleicht kann Dir das helfen herauszufinden, welche Software-CD's sich in Deiner "Kiste" befinden. Wenn ich Dich richtig verstehe, dann läuft Dein System im Moment, oder? So, "never change a running system". Simatic Net 6.2 und Windows XP SP1 sollte lt. demhier verlinktemFAQSimatic Net CD Installation, Antwort P1, eigentlich auch funktionieren. Nur mit dem SP2 von Windows XP gibt es wohl Probleme, s. Antwort C1 aus dem FAQ. Hoffe, daß Du mit diesen Infos beruhigt Richtung Weihnachten starten kannst. Viele Grüße Bizur |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
23.12.2010 20:08 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (1) |
Danke Bizur diesen link Welchen Zusammenhang gibt es bei der SIMATIC NET PC-Software zwischen den Versionsbezeichnungen? NET2005 <> V6.2 die neue version ist. Leider ist die alte pc complet zerstört nur die festplatte / dvd laufwerk sind noch im leben Heute morgen heraus gefunden das ich Simatic Net2005 + HF1 installieren muss stat Simatic net V6.2 Diese CD war shön da aber dur die ubergang NET2005 <> V6.2 nicht gleich bemerkt das esdie selbe software ist. So rechner lauft wieder So zu alle : Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr. Grüße Peter |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf