30.07.2018 11:01 | |
Beigetreten: 15.02.2010 Letzter Bes: 22.08.2024 Beiträge: 19 Bewertung: (1) |
Nach dem ich nun festgestellt habe das es mit der WinCC Version 7.4 auch nicht klappt, fand ich eine Lösung. Ich habe den 32-Bit Treiber installiert und ihn dann als ODBC-Datenquelle eingerichtet. Der letzte Punkt war aber nicht so einfach denn bei einem 64-Bit Windows 7 werden unter Systemsteuerung->Verwaltung->Datenquellen(ODBC) nur die 64-Bit Treiber angezeigt. Wenn man eine ODBC-Datenquelle mit einem 32-Bit Treiber einrichten will muss man folgende Anwendung aus dem Windowsverzeichnis starten: "c:\windows\syswow64\odbcad32.exe". Sieht auch genauso aus wie vorher genanntes Tool, nur das hier dann ausschließlich die 32-Bit Treiber angezeigt werden. Hier noch der Link mit dem nützlichen Hinweis: https://dbudwm.wordpress.com/2011/11/28/32bit-odbc-datenquellen-in-64bit-windows/ |
Folgen Sie uns auf