12.03.2019 11:00 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 04.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Philipp81 Moin, ich arbeite mit WinCC 7.4 SP1 Upd 7. Ich möchte im Alarmlogging wenn z.b. ein Wert eines E/A-Feldes geändert wird eine Bedienmeldung bekommen mit alt und neuwert. Die Meldung soll nur erscheinen wenn vorher eine Freigabe zur Bedienung erfolgt ist. Konkret geht es um einen Motor der mit einem Frequenzumformer betrieben wird, der von Automatikbetrieb auf Handbetrieb umgeschaltet werden kann. Der Stellwert kommt normalerweise von einem Regler, der soll natürlich nicht dauerhaft im Alarmlogging geloggt werden. Wenn der Antrieb nun von Automatik auf Hand umgeschaltet wird und ein neuer Stellwert eingegeben wird soll die Meldung erscheinen. Es gibt natürlich fertige Lösungen für E/A-Felder in WinCC dann wird aber ein kommentarfeld ausgegeben. Diese Funktion wäre das Richtige wenn sie in der Ereignisspalte erscheinen würde... Falls jemand eine Lösung weiß.. Gruß Philipp ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 12.03.2019 14:11:51Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf