Industry Online Support
Technical Forum
22.07.2014 13:27 | |
Beigetreten: 09.06.2011 Letzter Bes: 21.04.2021 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
betrifft WinCC Advanced V13 SP2. Ich habe eine HMI Verbindung zwischen einer S7-1500 und einer HMI-Runtime. Ich benutze zum Regeln mehrerer Heizzonen den PID-Compakt V2. Jetzt wollt ich mir eine Bedienoberfläche dazu basteln, in der ich über eine Indexvariable "Heizzone", auf die entsprechenen Instanz-DBs umschalte. Wenn ich die Funktion Bit setzen mit Multiplexen einstellen will, bekomme ich immer nur einen Fehler angezeigt ? Ich erstelle eine Schaltfäche. (1_Screenshot) unter Ereignisse stelle ich bei "Drücken" "Bit setzen ein" (2_Screenshot) Als Variable lege ich eine interne Variable an "PID_Compact_ErrorAck" (3_Screenshot) und unter Multiplexen die Indexvariable "Heizzone" und die dazugehörige Variable "ErrorAck"(4_Screenshot) Beim Klick auf "ok" kommt nur "dieser Wert ist ungültig" und das Feld wird rot.(5_Screenshot) Weiss jemand was ich da falsch mache ? Oder geht das nicht mit Multiplexen? DateianhangMultiplexen_BOOL.pdf (288 Downloads) |
Folgen Sie uns auf