14.11.2008 11:45 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo suche nach BeitragsID -> 21914005 -> 11916587 VG |
VG / regards vanDyk |
|
14.11.2008 18:23 | |||
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo vanDyk, super vielen Dank für die Info. Mein Problem ist, dass ich nicht unbedingt EDV- Spezi bin. Kannjemand sagen, was das für Gruppenrichtlinien und Einschränkungen sein könnten ? Was genau würde dennwelche Funktionen von WinCC eventuell blocken oder einschränken können. Vielleicht kann ich den Domänen-Administrator bitten, für z.B.eine bestimmteGruppe bestimmte Einschränkungen aufzuheben. Das kann ich aber nur, wenn ich die eventuelle Ursache beschreiben kann. Hat schon mal jemand dahingehend Erfahrungen sammeln können ? Gruß Eleu |
||
15.11.2008 18:50 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Hallo, lies doch mal in der WinCCHilfeweiter...ja, jaich weis ein Haufen Kram... Zu Gruppen und Richtlinien hab ich dort noch folgendes Kapitel gefunden: -Zugriffsrechte im Betriebssystem -So passen Sie die Sicherheitsrichtlinien unter Windows an Evtl. legst du dir ein lokales Benutzerkonto auf deinem Rechner für WinCC an (was vielleicht auch nützlich wäre, wenn du nicht im Büro arbeitest...) Nach einer Installation von WinCC sollten dort eigentlichalle Rechte und Richtlinien konfiguriert sein... (also ich kann mich nicht erinnern, das ich da noch etwas verstellen musste...) VG vanDyk |
VG / regards vanDyk |
|
16.11.2008 08:29 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo vanDyk, ich gebe zu das es sehr viel bequemer ist hier nachzufragen, anstatt selber die Hilfe zu durchforsten. Mein Problem ist auch, das ich so recht gar nicht weis, wonach ich in der Hilfesuchen soll. Was daran liegt, dass ich die grundsätzlicheFunktionsweise (Vorteile) einerDomänenochgar nicht so richtig verstanden habe. Muss oder kannich den so ohne weiteres ein neuesBenutzerkonto einrichten? Ich hab immer gedacht, dass das nur unsere EDV kann (darf) ? Wenn ich meinen Bürorechner starte, gebe ich einen Benutzernamenund ein Kennwort ein (Login). Sindden diese Informationen nichtauf meinem Rechnerin einem Benutzerkontohinterlegt ? Wenn ich also WinCC auf meinem Bürorechner installiere, erfolgtdas dann doch unter dem aktuellen Benutzerkonto. Und ich könnte dann doch auch von anderen Rechnern durch die Eingabe des Login WinCC benutzen. Warum soll ich dennochein extra Benutzerkonto einrichten ? Gruß Eleu
|
17.11.2008 12:17 | |
Beiträge: 125 Bewertung: (26) |
Hallo, |
17.11.2008 13:23 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo BadBit, vielen Dank für die Info (Nehme ich dann mal so hin) Für die Installation von WinCC muss ich den Rechner sowieso aus der Domäne nehmen. Könnte ich ja machen über "Arbeitsplatz\Eigenschaften\Computername\Ändern" Ich trau mich aber ohne die EDV nicht ran, weil ich nicht weis ob ich hinterher so ohne weitereswieder in die Domäne rein komme ? Ich werde also auf den Support unserer EDV-Abteilung warten, damit die mich dabei unterstützen. Das kann dauern. Sollte hinterher alles in der Domäne problemlos laufen, kann ich mich ja noch mal melden. Gruß Eleu
|
18.11.2008 08:24 | |
Beigetreten: 01.08.2007 Letzter Bes: 29.01.2024 Beiträge: 1698 Bewertung: (84) |
Hallo, gemeinsam mit der EDV habe ich den Bürorechner aus der Domäne genommen und ihn als Arbeitsgruppenrechner konfiguriert. Dann habe ichprobiert Message Queuingentsprechend derWinCC - Hilfe zu Installieren. Klappt nicht Laut WinCC Hilfe soll man bei der Installation von Message Queuing die Unterkomponente Common aktivieren und alle anderen Unterkomponenten deaktivieren. Ich habe beider Installationsauswahlkeine Unterkomponente "Common" finden können ? Bei der Installationerfolgteine Fehlermeldung (MSMQ) Detail siehe Bilder im Anhang. Betriebssystem: Windows XP Professional Version 2002 Servicepack 2 Weis jemand Rat ? Gruß Eleu DateianhangMessage Que.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf