04.02.2011 08:19 | |
Beiträge: 799 Bewertung: (43)
|
Hallo Eleu, generell, weiß ich aus der Vergangenheit, dass man mit Policies sehr sehr vorsichtig sein muss. Folgende Vorgehensweise hat sich aber als sehr sinnvoll erwiesen in der Vergangenheit: 1. System lokal installieren (also auch mit lokalem Benutzer) 2. System lokal konfigurieren und testen, bis alles so läuft, wie es gewünscht wird 3. Rechner von Arbeitsgruppe auf Domäne umstellen 4. Benötigten Einstellungen in der Domäne nach und nach "hochziehen" und zwischendurch immer wieder testen ob die Funktionalitäten von WinCC alle weiterhin gegeben sind. Im Prinzip: System lokal konfigurieren einrichten bis alles läuft und anschließend erst auf Domäne wechseln. Eine offizielle Aussage darüber, was du genau in der Domäne machen darfst und was nicht, gibt es meines Wissens nicht. Es gibt noch folgenden Faq zu dem Thema: Verwendung von WinCC innerhalb einer Domäne (Netzwerkumgebung) Gruß efka |
Zuletzt bearbeitet von: efka am: 04.02.2011 08:19 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf