27.12.2017 14:13 | |
Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
Hallo Liebe Experten, ich habe mir die Zeit zwischen den weihnachtlichen Verwandtenbesuchen mit der Installation des WinCC SP1 Pakets um die Ohren geschlagen - ohne Erfolg.... Das Log-File, das ich erhalte, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu kryptisch - könnte einer der Experten so nett sein, und einen Blick darauf werfen - vielleicht sieht ein sachkundiger IT-ler auf Anhieb, was bei mir schief geht. Vielen Dank für Hinweise! Grüße aus Köln Peter DateianhangSIA_WINCC_BASIC_V13_SP1@17-12-27_12-52-18_summary.txt (79 Downloads) |
27.12.2017 16:37 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, hier gits WinCC V13 SP2 Trial zum Download. Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf