17.05.2016 11:21 | |
Beigetreten: 03.08.2009 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 13728 Bewertung: (1728)
|
Hallo zusammen tricky wirds nur wenn du über eine bestehende SMartClient Verbindung den Smart Server Starten willst, das geht aber auch mit z.B: folgendem Script: ------------------------ Dim StartTime, StopTime, i ------------------------- Ansonsten kann man direkt am Panel über Die Systemfunktionen oder man kann auch aus der Runtime die Systemfunktionen aufrufen mit denen man es manuell machen kann: Wie können auf einem Bediengerät bestimmte Einträge der Systemsteuerung (Control Panel) direkt aus der Runtime gestartet werden? Grüße Murof |
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf