09.02.2015 16:15 | |
Beiträge: 767 Bewertung: (69) |
Hallo, ich nutze mal den Thread dafür. Ich will mit WinCC V7.0 auf Tag-variablen zugreifen, genauer gesagt, Variablen löschen und erstellen. Dazu habe ich einen Button eingefügt und bei Mausclick ein VBS-Script eingefügt. Der Quellcode ist das Beispiel aus der WinCC Hilfe:
Sub GetTlgTag() ' HMIGO_015 ' procedure to open a tag logging tag ' the archive need to be created before ' the tag logging need to be created before ' declarations Dim objHMIGO As HMIGO Dim strArchiveName As String Dim strTlgTagName As String Set objHMIGO = New HMIGO strArchiveName = "NewArchive" strTlgTagName = "NewTag"
'current status is "EMPTY" MsgBox objHMIGO.ObjectStateTlgTag, vbOKOnly, "Status Tlg Tag" 'open/ get tag logging tag objHMIGO.GetTlgTag strArchiveName, strTlgTagName 'current status is "OPENED" MsgBox objHMIGO.ObjectStateTlgTag, vbOKOnly, "Status Tlg Archive" Set objHMIGO = Nothing End Sub es funktioniert nicht auf anhieb, es kommt die Fehlermeldung "Expected End of Statment: Dim objHMIGO As HMIGO" Das zieht sich weiter durch. liegt das an dem Sub GetTlgTag, muss ich die klasse HMIGO erzeugen? Ich arbeite sonst mit C-Scripten, VSB versuche ich zu umgehen, wenn es geht. Ich freue mich über jede Hilfe, Tipp Anregung
-------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 10.02.2015 11:25:43Neue Überschrift nach splitten Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 10.02.2015 11:26:27 |
|
Folgen Sie uns auf