23.12.2013 12:28 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.02.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo matze1001, bevor du mit der Windows-API rumdokterst, versuch es doch mal mit "taskkill" oder "pskill" aus den Sysinternals. Beides sind Kommandozeilenbefehle zum "ausknipsen" von Programmen. Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
23.12.2013 14:00 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
hallo erstmal danke für die antwort ich bin noch ganz schön frisch auf diesem gebiet könntest du mir das genauer erklären? mfg |
23.12.2013 15:19 | |
Beigetreten: 18.10.2006 Letzter Bes: 09.02.2024 Beiträge: 120 Bewertung: (15) |
Hallo, eigentlich ganz einfach: Du schreibst Dir eine Batchdatei, die genau das macht was Du möchtest, nämlich Dein Programm ausknipsen. Dazu kannst z.B. einen der beiden Befehle verwenden: taskkill: http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/proddocs/en-us/taskkill.mspx?mfr=true pskill: http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896683.aspx Die Batchdatei kannst Du erstmal ganz ohne WinCC testen ob sie funktioniert. Dann rufst Du diese einfach über einen Button auf, mit ProgramExecute. Habe fertig Grüße |
iba AG - Data Acquisition and Analysis the way it should be |
|
23.12.2013 16:58 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
okay danke ich werde das mal testen mfg |
23.12.2013 18:32 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
hallo okay das habe ich gesucht danke schöne feiertage |
25.12.2013 09:43 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
hallo weiss auch jemand von euch wie das mit PostMessage oder Sendmessage funktioniert? mfg frohes fest |
Folgen Sie uns auf