10.12.2013 14:27 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (39) |
Hallo Jenny91, ich hatte das Verhalten in einer VM auch mit einem Projekt, was ich von V7.0 hochgerüstet hatte. Ich habe keine Ursache finden können, dann WinCC V7.2 auf eine neue VM installiert. Auf dieser VM hatte ich nicht das Problem. Grüße Healthcheck |
Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
10.12.2013 14:56 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Healthcheck, Danke für die Antwort habe mein Problem auch hier gepostet: (Hatte den Beitrag dort von Ronin zuvor nicht gesehen) http://www.sps-forum.de/hmi/68208-wincc-v7-2-meldung-startbild-wurde-nicht-gefunden-egal-fuer-welches-bild.html. Und es funktioniert nun zwar bei mir auch, nur kann ich leider nicht wirklich sagen warum... mfG |
Zuletzt bearbeitet von: Jenny91 am: 10.12.2013 14:56 |
|
10.12.2013 15:25 | |
Beigetreten: 12.12.2011 Letzter Bes: 30.12.2020 Beiträge: 821 Bewertung: (39) |
Hallo Jenny91, freut mich zu hören, dass es bei dir jetzt auch geht. Aber du kamst ohne Neuinstallation aus? Grüße Healthcheck |
Zuletzt bearbeitet von: Healthcheck am: 10.12.2013 15:27Habe den Link nun auch gelesen... Frage ist nun beantwortet. Grundkurs/Systemkurs WinCC V7: |
|
16.01.2014 16:34 | |
Beigetreten: 22.01.2009 Letzter Bes: 15.04.2024 Beiträge: 81 Bewertung: (14) |
Hallo Funktioniert es eventuell mit Update 5? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/85285640 Grüße, Fess |
12.02.2014 16:50 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Habe das gleiche Problem mit WinCC 7.2 Upd5 lg |
Folgen Sie uns auf