12.12.2017 10:38 | |
Beigetreten: 05.10.2016 Letzter Bes: 13.12.2022 Beiträge: 82 Bewertung: (46) |
Hallo Dirk, Da es mit einem anderen System bei Ihnen funktioniert, liegt es wohl mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an den Clients. Haben Sie schon mal eine Reperaturinsallation versucht oder sind die neuesten Updates installiert (auf Server + Clients): Update14: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109747540 Bitte beachten Sie, falls Sie hier einen absoluten Pfad (z.B. C:\SIEMENS\WinCC\Sound\Horn.wav) zur Sound-Datei wählen, dass beim Laden des Projektes auf dem Zielrechner der gleiche Pfad vorhanden sein muss. Empfehlung ist, die Dateien in Ihrem Projektpfad abzulegen. In diesem Fall werden die Sound-Dateien auch bei einer Projektsicherung immer mitgesichert und die Pfadangabe ist immer korrekt. Grüße Marco |
Folgen Sie uns auf