20.05.2019 13:59 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo Schufri, werden es testen und gebe danach natürlich Bescheid. Dankeschön! Gruß Dirk |
09.03.2020 17:09 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi Dirk J. Hast Du das aktuellste Update von WinCc V7.3 installiert? Mfg |
10.03.2020 11:02 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi Dirk J. Poste mal das Diagnosefile von der OPC Kommunikation.
Mfg |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.03.2020 13:07 | |
Beigetreten: 13.09.2006 Letzter Bes: 23.04.2024 Beiträge: 170 Bewertung: (3) |
Hallo Schufri, danke für die weitere Hilfe . Hier vorab das Diagnose-File und ein Screenshot der OPC Verbindung. DateianhangOPC_01.txt (96 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Dirk J. am: 03/10/2020 13:09:33 |
|
16.03.2020 09:52 | |
Beigetreten: 10.10.2014 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1725 Bewertung: (209) |
Hi Dirk J In dem OPC Diagnosefile kommen laufend die Meldungen: Die Meldungen bedeuten das ein Lebenszeichen (keep alive) nicht rechtzeitig beantwortet wurde Siehe auchhttp://www.opcti.com/callback-fail-dcom-error.aspx 2020-03-10 12:35:52,758 ERROR --- ERROR Cannot connect... 2020-03-10 12:36:12,764 ERROR - COPCConnection::ProcessRequest: keep-alive timeout state=1 (last CB: 20403515 | now: 20423515 | dt=20000 | rev. keep alive * 1.5: 15000) 2020-03-10 12:36:12,764 WARNING - COPCConnection::ProcessRequest -> OPC_CONN_CHECK 2020-03-10 12:36:32,768 ERROR - COPCConnection::ProcessRequest: keep-alive timeout state=2 (last CB: 20403515 | now: 20443531 | dt=40016 | rev. keep alive * 1.5: 30000) 2020-03-10 12:36:32,768 INFO - COPCConnection::SetNotEstablished 030c2f04 Connection "SWToolbox_TOPServer_V6" disconnected (00000001) 2020-03-10 12:36:32,768 WARNING Connection "SWToolbox_TOPServer_V6" disconnected (00000001) 2020-03-10 12:36:32,799 INFO - COPCConnection::SetEstablished 030c2f04 Connection "SWToolbox_TOPServer_V6" 2020-03-10 12:36:32,799 SUCCESS Connection "SWToolbox_TOPServer_V6" OK 2020-03-10 12:36:32,814 ERROR - m_dpConnectionPoint->Advise((IUnknown*)m_pOPC->m_CallBack, &m_dwCookie(00000000))- ERROR 80040202 Mfg schufri |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf