16.08.2007 15:38 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 22231 Bewertung: (2980) |
Hi, denke schon das V2.1 gemeint ist. Siehe auch: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=de&siteid=csius&aktprim=0&extranet=standard&objid=18880715&treeLang=de Die IO-Bae SW inkl. Windows Treiber ist V2.1. Wenn ich das richtig sehe dann geht wohl nur Profinet RT, von IRT steht da leider nichts. Was mich wurmt ist, daß der Treiber nicht zum Download angeboten wird sondern nur Bestandteil einer neuen CP1616 ist. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf