24.02.2017 18:45 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
So also ich habe mich entschieden für eine 12/24RCEo und kauf mir das TDE auch noch dazu. Also ich habe dann spg.versorgung, 12/24RCEo, AM2 RTD, 230RCE, 230DM16 und das TDE Die 12/24er ist master - nehme ich mal an - und ich hoffe ich kann die 230er als I/O weiter verwenden (auch für 230V Spg am Eingang). Sehe ich das richtig? Windsensor würde ich diesen hier nehmen Eltako Windsensor. In einer Kundenrezesion schreib einer Folgende Daten die er vom Hersteller hatte: Folgendes wird angegeben: Gibt es hierzu eine fertige Programmierung für die logo, wo ich mir die Geschwindigkeit anzeigen lassen kann bzw könnte mir jemand Tipps geben wie ich das angehe? Lg Feivel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
24.02.2017 18:54 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
So könntest du die Impulse/s erfassen und an eine Analog Arithmetik übergeben. In diesem Baustein kannst du dannaus den I/s zumindest annähernd eine Windgeschwindigkeit errechnen und anzeigen. Erwarte aber keine Wunder, denn die LOGO ist kein Rechenkünstler und beherrscht keine Gleitkommarechnung! DateianhangWindsensor.zip (98 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 24.02.2017 18:57:25Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 24.02.2017 18:57:51 |
|
24.02.2017 19:10 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Etwas weniger Minimalistisch, mit Formel und Werteanzeige! Der I3 urde als Simulation auf Frequenz eingestellt, damit man gut die unterschiedlichen Drehzahlen und Impulszahlen simulieren kann! DateianhangWindsensor.zip (115 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 24.02.2017 19:12:10 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf