14.06.2018 10:03 | |
Beiträge: 159 Bewertung: (2) |
Hallo zusammen, ich beabsichtige meine Hausautomation um einen Windsensor zu erweitern. Dieser soll mich via Anzeige warnen, wenn der Wind zu stark wird, so dass ich ein großes Sonnensegel manuell einfahren kann. Aufgrund des moderaten Preises bin ich auf einen Loxone WG30 24V gestoßen
https://www.buy-smarthome.de/zubeh%C3%B6r/sensoren/windsensor-24v/ Verwenden möchte ich diesen mit einer Logo 0BA8 12/24RCE. Einen Analogeingnag habe ich noch frei. Wie ist eure Einschätzung hierzu? Aufgrund dessen, dass er keine 0...10V ausgibt, bin ich mir nicht sicher, ob ich ein stabiles, mögl. genaues Ergebnis bekomme. Kennt jemand ggf. einen Windsensor, gerne auch mit Helligkeitsmessung kombiniert, der in einem Preissegment bis 100€ zu bekommen ist? Danke im Voraus für eure Expertise. Gruß, endorphinbiker. |
Zuletzt bearbeitet von: endorphinbiker am: 14.06.2018 10:04:09 |
|
15.06.2018 13:25 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 32888 Bewertung: (4066)
|
Alamierung auf's Handy? Und per Handy der LOGO! einen Befehl zum Einfahren des Sonnensegels geben? |
Folgen Sie uns auf