23.09.2009 20:04 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Nö hab Win XP Prof. SP2 und Simatic Net V7.1 Aber nix veränder ist gelogen ich habe die CP5613 rausgeschmissen weil ich die nicht habe. |
02.05.2010 17:13 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Hab den Trace eingestellt aber es wird keine log Datei im angebenden Ordner erstellt was kann ich tun? |
04.05.2010 23:23 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Ja das Problem besteht noch! Der Sationname passt sonst könnte ich ja das Projekt nicht in den WinLC laden wenn die unterschiedlich wären. |
05.05.2010 20:45 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (0) |
Ich weiß es auch nicht irgenwie hat der OPC Server ein Problem bei der umsetzung der Symbolischen Adressierung und ich hab keine ahnung woran es noch liegen kann. Ja ist ein Beispiel von den Supportseiten http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21004994 |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 16.09.2010 15:17link editiert |
|
07.05.2010 12:19 | |
Beiträge: 89 Bewertung: (7)
|
Hallo, ja genau, das habe ich gerade auch gefunden. ( http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21004994) ich schau es mir nächste Woche mal und gebe dir eine Rückmeldung, okay? Grüße |
Folgen Sie uns auf