16.04.2012 20:26 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen.¨ Wie kann bei dieser Witterungsgeführte Mischersteurung die HEIZKURVE eingestellt werden, sodass die VL Temperatur höchstens 35° wird für eine Fussbodenheizung? Bei dieser Steuerung werde ich noch ein STB vorsehen wo 40°C grenzwert eingestellt wird. Wird die 40°C überchritten, so wird das Mischventil ganz geschlossen. Besten Dank für Eure Hilfe. Gruss Zé |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 17.04.2012 13:33Überschrift geändert nach Splitten von /tf/WW/de/Posts/65252#top |
|
17.04.2012 17:57 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Ze1, wo liegt das Problem???...In den Schaltungen und auch den FOREN-Beiträgen ist doch alles dokumentiert: In B008 " HZKurve" kann eine (lineare) keizkurve vorgegeben werden, deren Parameter z. B. mittels meines EXCEL-Tools berechnet werden können (hier auf Basis der (ggf. gemittelten) Außentemperatur * 100... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf