23.03.2020 10:14 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, wo kann man überhaupt die S7-Verbindung, quasi den Eintrag unter Verbindungen anlegen? Ich finde dies leider nicht. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/23/2020 11:28:06Neue Überschrift nach Splitten |
|
23.03.2020 10:58 | |
Beigetreten: 05.03.2014 Letzter Bes: 05.08.2022 Beiträge: 5521 Bewertung: (1054)
|
hi, wie kommst du denn da drauf, dass du hier eine S7-Verbindung anlegen musst? Die Open User Communication(OUC) unterstützt die Protokolle TCP/ISOonTCP und UDP. Das S7-Protokoll hat damit nichts zu tun. Funktioniert sowieso nur unter S7-Steuerungen. Die OUC legt die Verbindung normalerweise zur Laufzeit mit den Bausteinen an. Siehe FAQ: Basisbeispiele zur Open User Communication (OUC)Es ist aber auch möglich eine projektierte Verbindung anzulegen, wie bei der S7- Verbindung. Hoffe das hilft dir, Grüße, |
FCK WAR! |
|
23.03.2020 13:26 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 30.08.2024 Beiträge: 3943 Bewertung: (585)
|
Hi, schau Dir auch mal den folgenden Beitrag an: Wie projektieren Sie in STEP 7 (TIA Portal) eine Verbindung?Güße, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf