08.01.2010 13:42 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo Fux, folgende Steuerung wollte ich mit LOGO 230 RC ....0BA6 realisieren: Stromverteilung in 4 Zimmern. Wobei die Urlaubzeit berücksichtig werden sollte. Die Ein und Ausschaltzeiten ändern sich wärend der Jahres-Urlaubszeit. Programm "wöchentlich.lsc" hat einen wöchentlichen Rytmus wobei die ein und Ausschaltzeiten nicht richtig funktionieren (schaltet um eine Stunde früher aus und später ? wieder ein ). Programm "jährlich.lsc" hat noch keine Funktion, da ich nicht weiß, wie ich die Verknüpfung mit der wochenzeitschaltuhr anlegen soll. Vieleicht hast Du ja eine Lösung. Dateianhanglogo.zip (163 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: wolle2258 am: 08.01.2010 13:43 |
|
08.01.2010 17:53 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo wolle2258 Meinst in etwa so ??? gruss pepp DateianhangSchaltuhren.zip (186 Downloads) |
10.01.2010 01:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Danke für Deine Antwort. Ich habe die Steuerdatei noch etwas verändert um den Normalbetrieb zu simulieren. Anders würde sich ja der Normalbetrieb nicht ausschalten oder ? Wenn das so ist, dann kann ich aber nur 3 Ausgänge steuern oder? Dateianhangschaltuhren.zip (127 Downloads) |
10.01.2010 08:01 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo wolle2258 Den Schalter brauchst nicht, wenn die Jahreschaltuhr ON ist wird die Wochenschaltuhr Urlaub aktiv, wenn die Jahreschaltur wieder Off ist wird die Wochenschaltuhr Normalbetrieb wieder aktiv, das ganze must halt vier mal machen für deine Zimmer Hab dir nochmal eine überarbeitete Version für Auto.+Dauerbetrieb Angehängt gruss pepp DateianhangSchaltuhren.zip (156 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 10.01.2010 09:22 |
|
13.01.2010 17:56 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo pepp, ich möchte eine Urlaubsschaltuhr mit der LOGO 230RC ...0BA6 steuern. Dazu wollte ich Jahres- und Wochenschaltuhren benutzen. Mein Problem fängt da an, wenn ich eine Jahresschaltuhr mit 5 Ferienintervallen mit einer Wochenschaltuhr einrichte und der Rest des Jahres eine Wochenschaluhr für Normalbetrieb bekommen würde. Kannst Du mir Helfen ? MfG Wolle2258 Dateianhangschaltuhren02.zip (104 Downloads) |
13.01.2010 18:20 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hi wolle so müsste es Funzen gruss pepp DateianhangSchaltuhren.zip (120 Downloads) |
14.01.2010 00:27 | |
Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Hallo pepp Danke für Deine schnelle Antwort, leider konnte ich die Uhren nicht umsetzen. Habe das überarbeitete Programm im Anhang. Vieleicht findest Du ja meinen Fehler? MfG wolle DateianhangStromversorgung Anbau.zip (109 Downloads) |
14.01.2010 14:58 | |
Beiträge: 241 Bewertung: (17) |
Hallo wolle2258 Hab dir mal die ganze Schaltung mit Normal-Urlaub + Dauerbetrieb angehängt die Uhrzeiten musst halt noch nach deinen Vorstellungen noch nachbessern gruss pepp DateianhangSchaltuhren 2.zip (175 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: pepp am: 14.01.2010 15:04 |
|
Folgen Sie uns auf