Industry Online Support
Technical Forum
13.06.2013 10:46 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo, weiß jemand wie ich ich über Display und Funktionstastenn, die Startzeit und Endzeit und die Tage der Wochenschaltuhr, einstellen kann. |
13.06.2013 13:08 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, am einfachsten erlernt mal LOGO! durch ausprobieren. An Deiner Stelle mit dem eigentlichen Problem/Fragestellung beginnen. Also ein Programm mit einer W-Schaltuhr und einer Textmeldung. Mit einem Doppelklich auf die Textmeldung kannst von FB's Parameter in die Meldung hinzufügen. Wenn nichts geschützt ist, kannst du mit der TD/Disply üblichen Bediehnung die Werte der Parameter ändern, sofern dies zulässig ist. Hier mal ein Beispiel wie das mit den Cursortasten an LOGO! oder am LOGO! TD funktionieren wird. Viel Spaß beim Testen und Probieren DateianhangW_Uhr_Display.zip (111 Downloads) |
Folgen Sie uns auf