13.12.2008 19:06 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Ich will Euch nicht das Wocheende Versauen und habe neueUhren mit anderen Blocknummern angelegt. Mfg R.Krüger DateianhangTest.zip (147 Downloads) |
15.12.2008 08:23 | |
Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Hallo logo4ever, die Idee is nicht schlecht hat auch geholfen, leider nicht für mein Programm, da ich immer nur mit der Nocke 1 Arbeite. Im Prog. werden die Schaltzeiten an einem Meldetext gesendet und dieses kann immer nur einmal pro Uhr geschehen. Im Anhang ist mein Prog. Auf der LOGO Läuf das Prog. aber ohne Änderung ( Sörungsanzeige;geänderte Meldetexte). Ich weiß nicht was pasiert wenn ich das Programm aud die Logo Übertrage, da es bei der Sim. die Uhren Eingeschalte bleiben. mfg Reinhold DateianhangHeizung Schlosserei.zip (150 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: R.Krüger am: 15.12.2008 08:24Zuletzt bearbeitet von: R.Krüger am: 15.12.2008 08:24 |
|
15.12.2008 10:07 | |
Beiträge: 661 Bewertung: (123) |
Hallo, wenn Du über 0:00 Uhr schalten willst brauchst Du zwangsläufig 2 Nocken! Bsp: Anhand Deines Programmes "Test" dort die dritte Schaltuhr B022: Wenn Du die am Sonntag von 23:00 bis 02:00 EIN haben möchtest, dann kannst Du das nicht mit einer Nocke machen. Du schaltest am Sonntag um 23h nur EIN. Wenn sie um 2h wieder ausschalten soll ist das ja schon der nächste Tag, also Montag. D.h. Sonntag nur EIN 23h, Ausschalten inaktiv Montag einschalten inaktiv (denn sie ist ja schon EIN vom Sonntag), Ausschalten 2h. Dein Testprogramm im Anhang sollte jetzt so arbeiten wie erforderlich... DateianhangTest.zip (146 Downloads) |
Folgen Sie uns auf