27.09.2014 22:12 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag. Die Schaltuhr B003 resetet täglich um 23:59 mit einem Impuls das Stromstoßrelais. Die Schaltuhr B001 liefert täglich um 00:00 Uhr einen Impuls und zählt damit einen Zähler um 1 hoch. Hat der Zähler seinen Schaltwert erreicht, so wird das Stromstoßrelais gesetzt und behält diesen Zustand bis 23:59 bei. Eine weitere Schaltuhr liefert dann die Einschaltzeiten. Ist jetzt das Stromstoßrelais und die Schaltuhr B005 aktiv, so wird der Ausgang eingeschaltet. Über den Zähler lassen sich so die regenfreien Tage leicht einstellen! DateianhangBeregnung alle vier Tage.zip (77 Downloads) |
27.09.2014 22:47 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So sehe meine Vorschlag aus. Der Rhythmus kann über die Cursor-Tasten zwischen 2 und 7 Tagen gewählt werden. Start für die Beregnung ist auf 16:00 Uhr eingestellt und Dauer für die Simulation noch auf 10s.
DateianhangBeregnungssteuerung.zip (55 Downloads) |
Folgen Sie uns auf