04.01.2011 19:01 | |
Beigetreten: 03.10.2008 Letzter Bes: 06.04.2024 Beiträge: 954 Bewertung: (123) |
Wird WinCC eingesetzt oder eine andere Software, mit der die Uhrzeit gesetzt werden kann? (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7802886). Oder war vorher mal die CPU in Stop gegangen, wodurch die Uhrzeitalarme deaktivert wurden? (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/761523) Wüstenräuber |
05.01.2011 09:34 | |
Beigetreten: 09.02.2009 Letzter Bes: 03.11.2022 Beiträge: 56 Bewertung: (0) |
Die Uhrzeit wurde schon mal verstellt, aber dabei ging es nur um einige Minuten. DateianhangUhrzeitsprung_SPS_Stop_040111.zip (83 Downloads) |
Folgen Sie uns auf