02.09.2014 10:45 | |
Beigetreten: 04.06.2010 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 373 Bewertung: (126)
|
Guten Tag Thomas, Da ist nun alles klar. Leider unterstützt der LON-Adapter Echelon U10/U20 USB 75010R FT-10 nur LonWorks aber nicht BACnet über LON. Die Ursache liegt vermutlich in der Datenpacketgrösse (LonWorks max. 52 Byte, BACnet 208 Byte). D.h. dieser Adapter kann nicht für XWP verwendet werden. Mögliche getestete Adapter sind: · Gesytec Easylon Interfaces+ (mit Treiber für Desigo, Link http://www.gesytec.de/nc/support-service/download-easylon/easylon-software0/) · Loytec LON-Adapter So nun hoffe ich klappt es endlich korrekt. Viel Erfolg! Lieber Gruss Albis |
Folgen Sie uns auf