04.04.2019 14:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Im Anhang mal ein Vorschlag, wie ich dies Problem lösen würde. Es sind 6 Einschaltungen pro Stunde zulässig. Erreicht die Zählung den Stand 6, wird eine Einschaltsperre aktiviert. Mit jedem Einschalten wird ein eigener Timer gestartet. Jeder Timer der ablaufen kann, erniedrigt den Zählerstand um 1. DateianhangMotoreinschaltsperre_LOGO!8FS4.zip (108 Downloads) |
04.04.2019 22:51 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Eine Variante, die auf den Anregungen von ixo65 aufbaut: PS: zum Testen hab' ich Sekunden in den Timern gelassen. DateianhangEinschaltbegrenzung 6x.zip (76 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: fmd am: 04.04.2019 22:54:08 |
|
04.04.2019 23:56 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 17.09.2024 Beiträge: 748 Bewertung: (48) |
Ich hab' die beiden UNDs für die Einschaltsperre mal noch rausgeschmissen und durch einen Schwellwertschalter an der Addierung ersetzt. Dann ist es einfacher auf eine andere Anzahl anpassbar. DateianhangEinschaltbegrenzung 6x V2.zip (97 Downloads) |
05.04.2019 07:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Auch das Programm von User fmd arbeitet nicht einwandfrei. Wird der Motor zum ersten Mal gestartet, wird der Zählerstand "Schaltungen pro/Stunde" mit 1 angezeigt und der Timer B003 gestartet. DateianhangTest.zip (94 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 05.04.2019 07:39:05 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.04.2019 09:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Hier ein neuer (hoffentlich fehlerfreier) Vorschlag von mir. Es wird ein Schieberegister genutzt. DateianhangMotoreinschaltsperre_V2_LOGO!8FS4.zip (89 Downloads) |
06.04.2019 09:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33790 Bewertung: (4197)
|
Hier eine überarbeitete Version mit weniger Blöcken.
DateianhangMotoreinschaltsperre_V3_LOGO!8FS4.zip (100 Downloads) |
Folgen Sie uns auf