10.07.2014 10:02 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Moin. Ich brauche mal Hilfe. Ich habe das problem das ich die Umschaltung nicht hinbekomme. Über den Eingang soll die umschaltung nach der eingestelltenStückzahl die Ausgänge Umschalten. Das Problem ist, das er den letzten (z.B. 4) nicht mehr ausführt. Habe es schon mit Selbsthalterelais und zusätzlichen Zähler vorm Reseteingang versucht. Kann mir da jemand helfen, oder gibt es da schon Vorlagen im Forum? Gruß Sascha DateianhangZähler umschaltung.zip (74 Downloads) |
10.07.2014 16:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
ok, danke schon mal, ich werde es nächste woche an der Anlage mal testen. Gruß Sascha |
10.07.2014 18:48 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine andere Version! Über den dritten Zähler wird ein Impuls unterdrückt, so das als Wert 4 eingegeben werden kann und fünf Impulse benäötigt werden. Für erforderliche Anzeigewerte muß dann ggf. ein weiterer Zähler her! DateianhangZähler umschaltung 2.zip (69 Downloads) |
Folgen Sie uns auf