14.08.2012 17:43 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo Logo Forum ich sollte 1 Prüfventile bauen, soweit so gut es funktioniert. Leider, nun, sollte ich ein Hysterese, es soll die Fehlende Impulse erkenne: ab 3° Impulse soll das Test abbrechen. Eventuell das ganze optimieren. Jede Tipp ist willkommen Danke gim DateianhangSchaltplan1.zip (82 Downloads) |
14.08.2012 18:51 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo motmonti Ja die Deutsch Sprache ist nicht meine Stärke, aber mindesten Versuche ich zu kommunizieren, sonst muss man diverse Forum in verschiedenen Sprache erstellen. Sorry Jede Signal ist Beschriftet. Hier einekleine Beschreibung: Vordefiniert wird ein Sollwert über den Zähler B069 eingegeben. Über den Zähler B002, werden die Impulse erkannt und gezählt. Über den Bausteine B005, B006 und B007 wird die Auswertung berechnet. Bei einen Gleiches: Soll und Istwert, wird über den Grün Signallampe angezeigt = i.O. Alle Störung und nicht gleiche wert, wird Signalisier mit ein Rotes Signallampe. Gewünscht ist es ab den dritten fehlende Impuls, alles abbrechen. Was meinst Du genau? Jede Zähler geht auf ein separat MUX, und dann auf ein Analogkomparator. |
Zuletzt bearbeitet von: gim am: 14.08.2012 19:00 |
|
14.08.2012 19:00 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320)
|
Der Zähler B002 kann keine Impulse zählen, weil es durch B014 bzw. B002 nicht zugelassen wird. Negiere ich den 1. Eingang an B014 wird jedenfalls schonmal gezählt. Edit: Habe es mal etwas geändert. B014 1. Eingng negiert, in B005 / 006 die Zähler verwiesen, ebenso in B003 und B012. B013 habe ich auch angepaßt. Wenn IST = SOLL schaltet Q2, wenn IST > SOLL schaltet B013 Entspricht es ein wenig deiner Vorstellung? DateianhangGim_Zaehler_Vergleich.zip (103 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 14.08.2012 19:14 |
|
17.08.2012 19:06 | |
Beigetreten: 25.09.2008 Letzter Bes: 05.04.2024 Beiträge: 84 Bewertung: (5) |
Hallo Zusammen Es geht um 1 Prüfventile, die es mindestens 500-mal einschalten soll. Die Ventile wird Pneumatisch an 1 Zylinder angeschlossen. Mit I2 Startet das Zyklus, mit I3 Stop/Reset Wenn das Zylinder ausgefahren ist, werden alle Impulse mit I1 gezählt (nur wahrend des Zyklus), da das Ventil Spannungslos der Zylinder zurück stosst, und Bereit für die nächste Zyklus. Wenn das Gesamt Zyklus endet, soll ein Auswertung gegeben, Q1= Fehler, Q2=i.O. Mein Problem: B004 ist für mich keine richtigen Losung, aber in Testlauf scheint zu funktionieren. Bitte vorschlagen. es fehlt immer 1 Impuls bis Ende des Zyklus. wie mache ich die Auswertung? Grüss gim DateianhangSchaltplan1.zip (68 Downloads) |
Folgen Sie uns auf