08.06.2015 05:34 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.09.2024 Beiträge: 33807 Bewertung: (4200) |
Hier noch ein Vorschlag, wie man einen V/R-Zähler anders verwirklichen kann. Erfordert gegenüber dem fertigen V/R-Zähler natürlich mehr Blöcke. Es gibt eine Begrenzung, damit der Zählerstand nicht ins Negative kann bzw. im positiven Bereich einen vorgegebenen Wert überschreitet.
DateianhangV_R-Zaehlernachbildung_mit_Begrenzungen.zip (101 Downloads) |
08.06.2015 12:17 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
tut mir wirklich leid... zu meinem Programm: Die Prozente entnimmt das Programm über einen Induktiven-Sensor der pro Motorumdrehung einen Impuls auf den Eingang der SPS gibt. Allerdings passiert es manchmal, dass eine Umdrehung doppelt bzw. nicht gezählt wird, dieses hat zufolge das die Anzeige bei Endlage offen aktiv manchmal 95 bis 105 Anzeigt. Nun würde ich gerne bei Endlage offen, meinen Zähler auf die Anzahl der Umdrehung setzten die 100% entsprechen. vielen dank für dein/euer bemühen DateianhangRolladen1Server.zip (71 Downloads) |
Folgen Sie uns auf