11.03.2015 11:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (1) |
Hallo Forum Benutzer Ich habe eine S7-1215 CPU mit dem Baustein Send_PTP. Für eine Textanzeige möchte ich auf dem RS485 ein '$' Zeichen senden. Der String auf dem RS485 sollte sein $F1234CRLF. Das CR LF ist ja $R und $L und funktioniert auch. In einem Beitrag lass ich dass man das Dolar-Zeichen zweimal im String eintragen muss damit es nicht als Steuerzeichen gewertet wird. Wenn ich dies mache bringt der Baustein Send_PTP den Fehler: 8080 Ungültige Portnummer. Wie übergebe ich dem Baustein das Zeichen so, dass er es auch auf dem RS485 sendet? Danke für Eure Hilfe. ------------- |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 11.03.2015 16:20:25Neue ÜBerschrift nach splitten |
|
13.03.2015 13:51 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
RIP |
Zuletzt bearbeitet von: 1test am: 09.06.2016 08:51:34~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf