Industry Online Support
Technical Forum
18.09.2009 14:25 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo, ich habe eine Schulklingelanwendung welche in der Simulation tadellos funktioniert. In der Logo (eine 0BA6 ES3) werden aber die Meldungen nicht wie in der Simulation angezeigt (es erscheint gar keine Meldung, nur die Uhr/Datum Anzeige), die Anwendung an sich funktioniert. Auch wird in der Logo der Projeknamen nur als lauter @@ angezeigt. Wenn ich die Anwendung auf den PC hochlade dann sind sämtliche Blocknamen ebenfalls nur noch Hieroglyphen. Wenn die Logo einmal in diesem Zustand ist, dann hat sie wohl ein Problem mit dem Zeichensatz. Weil, wenn ich das Programm lösche und eine ganz kleine Anwendung, bestehend aus einem Meldetext der mit I1 und Q1 verbunden wird, und ich möchte den Text eingeben, dann meckert die Logo: ich solle erst mal einen Zeichensatz auswählen. Der ist aber ausgewählt und selbst wenn ich ihn auswähle ändert sich nichts. Wenn ich einen anderen als den Standartzeichensatz auswählen will nimmt die Logo das nicht an. Lässt man die Logo so lange stromlos liegen bis die Uhr ausfällt, dann kann man ein kleines Porgramm eingeben welches das Zeichensatzproblem nicht hat. Auch hochladen funktioniert dann. Wenn dann anschliessend die Schulklingelanwendung auf die Logo geladen wird, geht es von vorne wieder los. Also ist etwas an dieser Anwendung faul. Jemand schon mal so einen Fall gehabt, oder eine Idee ?? Herzlichen Dank und viele Grüße Lars D. DateianhangSchulklingel09-10.zip (116 Downloads) |
19.09.2009 09:28 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo LarsD, Deine Anwendung habe ich mal in ein fabrikneues Logo! 230RC (0BA6 ES3) geladen. Die Meldetexte funktionieren tadellos. Allerdings verwende ich noch die Softwareversion V6.1.5S auf Mac OSX 10.5.8. Versuche mal die Anwendung im Dateianhang. In dieser sind die neuen Funktionen für Meldetexte aktiviert. ansonsten habe ich nichts verändert. Möglicherweise verwendet die Logo den zweiten Zeichensatz. LG Fotorezeptor
DateianhangSchulklingel09-10_V1.0.1.zip (114 Downloads) |
19.09.2009 23:43 | |
Beigetreten: 07.03.2008 Letzter Bes: 26.02.2024 Beiträge: 38 Bewertung: (18) |
Hallo LarsD, ich habe das Programm mehrmals in die Logo! geladen. Hat jedes mal ohne Probleme funktioniert! Meldetext und Programmname werden korrekt angezeigt (siehe Fotos im Dateianhang). Hast Du es mal mit einem Ersatzgerät getestet, mit einem anderem PC oder Programmierkabel? Anscheinend ist die Logo! fehlerhaft. LG Fotorezeptor
DateianhangFotos.zip (119 Downloads) |
Folgen Sie uns auf